This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:无法在 mmWave Studio 中连接到 TDAxx 采集卡

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1376954/mmwcas-dsp-evm-cannot-connect-to-tdaxx-capture-card-in-mmwave-studio

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
Thread 中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 MMWCAS-RF-EVM 和 MMWCAS-DSP-EVM 电路板、在 mmWave Studio 中遇到问题。  我已经完成了 mmWave Studio 用户指南中的第1-6节、现在我开始学习第7节:器件配置。  但是、当我尝试设置 TDAxx 采集卡时:我会得到以下输出:

无法与 TDA 板连接。 请检查采集卡是否已连接到网络!

我采取了用户指南中概述的一些故障排除步骤、发现当我尝试从 PC ping 电路板的 IP (192.168.33.180)时、连接不正常。  有任何关于如何解决此问题的建议吗? 谢谢。

注意: 我应该指出的是、我已尝试此主题  https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/917791/3391777中概述的所有步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有 IP 地址、可能有多种原因。 首先、以太网电缆可能不好。 第二、使用以太网交换机。 第三、应用程序未在 MMWCAS-DSP_EVM 上运行。  

    谢谢你

    Cesar