主题中讨论的其他器件:IWR6843、IWR6843ISK 、 IWR6843AOPEVM
工具与软件:
1)我们的要求是部署一个可以从人行道上清除雪的机器人。 雪可以隐藏它下面的各种物体,如消防栓,石头,甚至动物(狗)。
2)机器人以20英里/小时的低速运动,我们需要它有一个清晰的视野,最远10米的距离。
关键要求:
-一个360度视图,范围10米和高分辨率,以识别雪下的物体。
-检测静止和移动物体的能力。
-低功耗,因为机器人使用电池。
-最好使用 CAN 接口。
-一个带有 USB 端口的评估板将有利于在 Windows 笔记本电脑上进行初始测试。
请指导我们弄清楚我们可以使用什么雷达传感器评估板。