This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:Uniflash:映像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选定的 COM 端口和/或权限。

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1373701/awr1843boost-uniflash-image-loading-failed-not-able-to-connect-to-serial-port-recheck-com-port-selected-and-or-permissions

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1843

工具与软件:

我很确定我选择了正确的 com、我刚刚打开了一个使用该 com 的软件。  

但每次我这样做,我得到这个错误:" 图像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选定的 COM 端口和/或权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我要验证 SOP 开关是否已配置为刷写模式。 可以在 AWR1843BOOST EVM 的用户指南中检查这一点。 此外、如果您有其他软件使用此 COM 端口、这也会导致权限问题、因此我会关闭使用此端口的所有其他应用程序。 验证 Uniflash 是唯一使用 COM 端口的应用、选择了正确的 COM 端口 、并确保在将器件置于刷写模式后对器件进行下电上电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么绘图不生成任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    演示可能无法正常工作。 请通过 Tera Term 进行检查、以验证您可以看到演示提示。 如果不能、则表示演示未在运行。 您是否将 SOP 开关切换回功能模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更正错误、但想问如何修改 demo.bin 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能直接修改.bin 文件。 为此、您必须通过 CCS 修改和编译源代码。 构建完成后、将创建一个.bin 文件、然后您可以将它刷写到您的板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关使用 CCS 创建.bin 文件的教程? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷达工具箱中有多个资源可以帮助实现这一点。 "\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\adas\medium_range_radara\docs\ccs_1007guide.html"中的用户指南介绍了如何构建和运行 Medium_Range_Radar_演示。 在 CCS 上构建演示后、它也会自动创建新的.bin 文件。 该文件会出现在保存了 CCS 项目的工作区中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我在使用 AWR1843收集 Wave_Demo_Visualizer 数据时,AWR1843的数据保存在哪个文件中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新问题、为了获得最佳帮助、请开始新主题。