This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:LP-XDS110和 LP-XDS110ET 是否可以调试 AWR2944?

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1377276/lp-xds110-can-lp-xds110-and-lp-xds110et-debug-awr2944

器件型号:LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944.

工具与软件:

嗨团队:

LP-XDS110和 LP-XDS110ET 这两个产品中的哪一个可用于调试 AWR2944? 确认结果后、我会将相应的调试接口保留在设计的 AWR2944电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从技术上讲、 LP-XDS110和 LP-XDS110ET 都应该能够与 AWR2944配合使用。

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明确的答案。 谢谢你。