This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843: MRR_DEMO :如何激活 CLI 命令

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378375/awr1843-mrr_demo-how-to-activate-the-cli-commands

器件型号:AWR1843

工具与软件:

CLI 配置

我们团队在 TI Resource Explorer 上提供的大多数毫米波演示都支持通过 PC 主机进行 CLI 配置:

  • 射频和演示配置参数通常在名为的文件中提供  profile.cfg
  • 该文件的内容通过 UART 发送到毫米波传感器目标
  • 在目标上运行的应用使用此信息来配置射频前端和演示。

MRR 演示还支持 CLI、但是与其他演示的主要区别在于、射频配置不是通过 UART 发送、而是在目标上运行的应用程序中进行硬编码。

MRR 演示仅支持 Matlab GUI 通过 UART 发送两条命令来启动演示。

例如、可以使用这些命令通过 Tera Term 启动 MRR 演示。

这是我在 MRR 演示文档中找到的代码片段。 我想知道如何在此{MRR)演示中激活 CLI 命令。  

谢谢!

Rehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rehman、

    在 MRR 演示中对其进行硬编码的原因是、在实际用例场景中、线性调频脉冲参数不会动态更新、大多数客户更喜欢对值进行硬编码。
    要正确实现此布局、请参阅 SDK 3.6中的示例:
    MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw
    在本演示中、它们使用 CLI 功能、您可以参考以下函数:
    mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages\ti\utils\cli

    这些就是我们拥有的所有资源、您可以根据需要使用它们。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的……谢谢、会再来的