工具与软件:
我正在尝试启动一个在 IPS2550 (来自 Renesas)上运行的 PCB 传感器、但无法进行初始化。
它会在4ms 内每~29ms 启动一次、就这样。
传感器特性:Lexc = 1.1uH、Rexc = 2.4 Ω、CLC = 2nF (NP0)。 IPS2550上的谐振频率与4.9 MHz 有关。
LIN = 900nH、Rin = 2 Ω。 增益约为20。
如何跟踪该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试启动一个在 IPS2550 (来自 Renesas)上运行的 PCB 传感器、但无法进行初始化。
它会在4ms 内每~29ms 启动一次、就这样。
传感器特性:Lexc = 1.1uH、Rexc = 2.4 Ω、CLC = 2nF (NP0)。 IPS2550上的谐振频率与4.9 MHz 有关。
LIN = 900nH、Rin = 2 Ω。 增益约为20。
如何跟踪该问题?
Kirill,
~进行故障排除、我们尝试将标称激励频率设为 Δ V 3.5MHz。
考虑到这一点、请尝试 在每个励磁引脚上连接~3.8nF 电容并接地。
如果可能、请使用高阻抗探头查看 LCOUT 引脚。
使用电感式传感器时、一个有用的技巧是在探头尖端放置一个带引线的1k 电阻、并使用电阻 的另一端来探测目标测试点。
如有可能、请在此主题中发布示波器捕获、确保 信号、时基和振幅标度可见。
此致、
John
I 已针对目标(无目标)进行测试、间隙很小(0.6mm)且更大(~1.5mm)。
这是一个小型线性传感器:12x10mm IC、PCB 顶部有一个线圈、底部有一个。 它可以与 Renesas IPS2550一起使用、但我想尝试一下更便宜的 LDC5072 (也订购了5071、它具有较少的诊断)。 放置输入滤波器非常困难。
实际上、IPS2550很简单、可通过更多设置和诊断功能进行使用。 您是否计划共享诊断和可能的设置的测试界面?