This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:闪存中的软件

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378657/iwr1843-software-in-flash-memory

器件型号:IWR1843

工具与软件:

您好!  

我对闪存中的软件有疑问。
问题1:是否有办法知道正在运行哪个元映像软件? (CPU 寄存器中是否有信息?)
问题2:是否有办法知道哪个元映像作为软件有效? (CPU 寄存器中是否有信息?)

此致
Yasuaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    问题1:是否有办法知道正在运行哪个元映像软件? (CPU 寄存器中是否有信息?[/QUOT]

    RBL 将使用它可以在 SFLASH 中每个分区的开头找到的第一个有效映像、并引导该映像。

    [quote userid="358133" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378657/iwr1843-software-in-flash-memory 是否有办法知道哪个元映像作为软件有效? (CPU 寄存器中是否有信息?)[/QUOT]

    如果元映像有效、它将加载到 RAM 中、否则它不会尝试引导该映像。  在这种情况下、器件不会启动。

    我认为没有任何寄存器指示此状态。

    此致、

    Santosh