This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:配置 Tx 波束形成模式

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378722/awr2243-config-tx-beamforming-mode

器件型号:AWR2243

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 代表客户发布此帖子。

我在使用 AWR2243时遇到问题
mmWave Studio Cascade User's Guide.pdf 时的链接
我尝试配置 Tx 波束形成模式
我加载并成功运行 Cascade_Basic_Configuration。lua
但是、当我尝试运行 MATLAB 脚本时出现错误
mmWave Studio 的输出如此处所示

这是我正在运行的 MATLAB 脚本

在 pdf 之后打开"CASCADE_TxBF_DataCapture"部分并收到该错误

我已经检查了 phaseShiftCalibfile、phaseMismatchCalibfile、RSTD DLL 路径。 所有文件路由都正确

我运行了 Cascade_Configuration_ 454.lua 脚本,没有什么错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们团队中的某个人将会与您一起回来。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    • 请让客户从 Studio 中提供日志文件、以便我们在 哪个步骤检查失败。
    • 请让客户进行手动连接、而不是运行 Lua 脚本(请参阅 mmWave Studio 共源共栅)、并让我们知道他们是否能够加载 BSS/MSS、连接 SPI 和射频上电。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    下面我将与您联系、了解更多详细信息。 谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如有详细信息、请随时告知我们。

    此致、

    Aydin