This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:能否将 AWR1642BOOST 用于##39;Vital Sign Labs##39;?

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1374118/awr1642boost-can-i-use-awr1642boost-for-vital-sign-labs

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在 TI 主页上观看关于"Vital Sign Labs"的视频。

我看到了这一部分。

所需的硬件是 AWR14xx 系列。 但我们只有 AWR1642BOOST 和 DCA1000。

那么、我们可以将 AWR1642BOOST 用于生命体征实验室吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可能的、因为1642没有 HWA。

    您将需要该演示使用 AWR14xx 系列、也可以在 xWR6843或 xWRL6432上尝试我们较新的演示之一。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的回答。

    很抱歉、我还有其他问题。

     图1

    实际上、我发现这个文件(图1)说明了如何将"Vital Sign Labs"与 AWR1642结合使用。

    所以、我目前正在遵循这个过程。

    但是、当我前往"TI Resource Explorer"下载 CCS 工程时、找不到如图2所示的页面。

     图2

    我只能找到如图3所示的此页面。

      图3

    如何打开"图2"页面?

    请回答我。

    感谢你的帮助。

    {[summary]我想打开如图2所示的 CCS 项目}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我找不到显示"软件"的零件、如图2所示。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处找到该项目的链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=AocYeEd__3.6.0&node=A__AAvmYjZG77MSUku3XOT3ag__com.ti.mmwave_automotive_toolbox__AocYeEd__3.6.0

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我对"生命体征实验室"有一些疑问。

    我已成功完成 UniFlash 流程(图1)

     图1.

    我在这个过程中(图2)

     图2.

    但是、当我选择"开始"时、将不起作用。 GUI (图2)未更改、我看不到结果。

    我连接了 DCA1000 EVM 并执行该过程(图3)

     图3.

    请回答我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本实验不需要 DCA1000 EVM。 您能否确保设备处于正确的模式并且开关设置都正确? 请在此处列出。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的回答。

    我安装了 AWR1642BOOST、图片如图1、2所示

     图1/  图2.

    我在"入门指南毫米波实验室驱动程序生命体征"中更正了"Flash 实验室二进制文件"和"Run Lab"

    但我找到了文件'driverVcaku Signs_Developers 3012',我正在关注它。

    因此、我想我没有完成这个过程(图3)

     图3.

     "Getting Started Guide 毫米波实验室驱动程序生命体征"中没有相关内容。

     

    但是、也存在一些问题。

    我已下载 SYS/BIOS、但收到该消息(图4)。

     图4.

    请回答我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接以正确安装 SYS/BIOS:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770536/ccs-iwr1642-error-product-sys-bios-v6-52-0-12-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available-please-install-this-product-or-a-compatible-version 

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/index.html

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已下载文件(BIOS_6.52.00.12)。(SYS/BIOS、图1)并添加 SYS/BIOS。

     图1.

    但我有一个问题。 当我在没有 SYS/BIOS 的情况下导入 CCS 工程时、我可以看到正确的模式、如图2所示

     图2.

    但是、在下载 SYS/BIOS 并进行刷新(如图1所示)后、我的"导入 CCS 项目"更改为图3。

     图3.

    问题出在哪呢?

    我下载了 SYS/BIOS、还添加了路径。

    我想成功这个过程(图4)

     图4.

    请回答我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法导入工程、因为它们可能已导入到 CCS 中。 通过从磁盘中删除所有当前项目来清除工作区、然后尝试重新导入。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的答复。

    实际上、我删除了 CCS 工程、然后重新启动了第一个工程。 但是、当我添加 SYS/BIOS 路径时、会发生此错误(图1)、并且我失败...

    所以我认为"添加 SYS/BIOS 路径"的方法是错误的。 我的方法是"Window" →"Preferences"→"CCS"→"Product"→BIOS (Refresh)"

     图1.

    "你说什么?"文龙有些不解地问道。

    如果我单击"确定"并转至流程(图2)、然后单击"重建项目"、

     图2.

    出现图3。(错误)

     图3.

    请回答我。

    谢谢你。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你似乎有一个类似的错误,在这个主题:我建议查看这个论坛上的其他帖子,因为他们经常可以提供见解的入门错误,如这样的错误。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/715296/ccs-iwr1642boost-vital-sign-project-build-and-compilation-error

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您发送编修。

    我很抱歉、但我无法解决。

    我知道有两种方法可在 EVM 上执行编译的代码。

    -部署模式

    —调试模式

    我知道部署模式是不必要的 CCS、GettingStartedGuide 中对它进行了演示。

    因此我再次重新启动了部署模式。

    我还连接了 Uniflash。

    我想我的错误发生在 GUI 中的 SOP 或设置中、但我只是不知道为什么。

    或者、也许是雷达到人体的距离。

    我总是很感谢你的友好答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想补充一些问题。

    实际上、我完成了 Uniflash、如无图所示。

    我显示了 GUI、点击了"Start (开始)"、然后出现提示以显示该页面。 但我的 GUI 不会绘制结果。

    如何解决?

    我已经检查了 SOP 下电上电。

    请回答我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看到来自器件的数据流了吗? 您能否使用 TeraTerm 等程序来查看数据是否正通过流式传输? 如果数据是在发送.cfg 文件后从器件发出的、您应该可以看到通过 TeraTerm 传输的随机字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的所有回复、这些回复对您非常有帮助。

    我还没有正确的实验,但我终于成功的生命体征实验室。

    此实验必须在汽车工具箱3.0.0 (而不是3.6.0)中执行 GUI。

    那么、我可以将该波形保存为任何格式吗? 如何实现?

    如果我有这个波形、我可以在 MATLAB 或 Python 中使用它吗?

    实际上、我想使用 MATLAB 或 Python 深度学习将这个心率波形更改为 ECG 信号。

    请回答我。

    谢谢您、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 中有"Save Data"复选框、这应该允许保存数据。

    我现在不确定数据采用何种格式、但它应该可以在 Matlab 或 Python 中使用。 您必须进行检查。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的答复。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我现在将关闭该主题帖。

    此致、

    TIM