This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:在 CCS 上编译/运行程序后、传感器启动命令失败

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379636/iwrl6432aopevm-sensor-start-command-failed-after-program-compile-run-on-ccs

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6432BOOST

工具与软件:

专家、您好!

我成功从闪存执行毫米波示例二进制演示、并使用可视化工具检查了行为。

下一步、我们要从示例代码中运行它。
(二进制代码是 根据示例代码编译的吗?)

MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\examples\mmw_demo\mmwave_demo\xwrL64xx-efm4fs0-0_freertos\TI-arm-clang
从 CCS 导入、编译和从 CCS 调试(仿真)。
当我在默认状态下开始调试时、发生了错误。
"Debug"->"Connection Options"->"Reset the target on a connect check"。

已验证在连接 Tera Term 时是否显示以下内容。

XWRL6432毫米波演示05.04.00.01

然后、当我输入 CLI 命令和 sensorStart 后、我收到以下错误:
(在默认示例二进制模式下、通过从可视化工具窗口复制输出来使用该命令。)

我是否需要更改配置设置?


错误:FECSS RF 电源打开/关闭失败
错误:毫米波控制初始化失败[错误代码-203227134][ERRORLEVEL 2][mmWaveErrorCode -3101][subsysErrorCode 0]
异常:../factory_cal.c、第338行。

[环境]
AWRL6432BOOST
CCS12.7.1.00001_win64
Xdsdfu firmware_3.0.0.29.bin
MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01

您能帮助解决这个问题吗?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

    这是其他信息。

    我发现 mmWave_demo 的初始化过程中出错。
    它在基于闪存的启动时运行正常、因此可能是 Config 等的原因

    以下是源代码级别的详细内容。
    当它运行 MMWave_demo 时、
    初始化毫米波链路模块失败、并且似乎没有获得毫米波控制句柄(gMmwMsmcb.ctrlHandle 变为 NULL)。
    如果我在该状态下启动 sensorStart、则会因为没有毫米波控制句柄而发生错误。

    在 CCS 中进行调试。
    错误代码:在 rl_device.c 中输出 M_DFP_RET_CODE_RFS_BOOT_TIMEOUT (-112)

    由于以下是一个库、因此它将是一个桌面验证。
    rfs_driver.c rfs_rfsOpen
    高于以下值、
    PtrMMWaveMCB->fecClientCbData.h_ApiRespTimeoutMS =(UINT16) 2U;/*稍后更新 DKS */

    您可能在下面检测到超时错误。
    /*! 如果存在超时记录错误 M_DFP_RET_CODE_RFS_BOOT_TIMEOUT */
    如果(w_timeout >= w_timeOutPeriod)

    xw_return = M_DFP_RET_CODE_RFS_BOOT_TIMEOUT;

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

    我发现这是重复的线程、因此我关闭该线程。

    此致、

    A. Fujinaka