请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM 主题中讨论的其他器件: AWR2944
工具与软件:
您好!
我使用的是 AWR2944EVM、后者仅输出实数(int16) ADC 数据。 我浏览过一些文档、但未能找到此文档的确切格式。
实基数据到底是什么意思?它与普通(非交错)复数数据之间有何区别? 我怎么才能生成、而不是 Q? 是否存在一些信息丢失? 是否完成了我必须反转的转换步骤? 我将需要复杂数据供将来处理。
当我使用 mmWave Studio 通过 DCA1000采集原始样本时、我注意到线性调频脉冲的后半部分是虚部。 是这样吗?
另一个想法:可能距离 FFT 的输入都是实数、但输出必须是复杂的。 这是正确答案吗?
抱歉、我缺乏理解、仍然是相对较新的雷达。 谢谢!
此致!
亚伦