This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-SCB:最多串联 EVM

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380359/ti-scb-maximum-evms-in-series

器件型号:TI-SCB
主题中讨论的其他器件:INA226EVM

工具与软件:

在 INA226EVM 修订版 A 中、EVM 可使用外部3.3V 供电、而不是从 USB 总线转换的3.3V。

但在 INA226EVM 修订版 B 中、不再提供外部3.3V 电压。

我们计划使用9个 EVM、能够将最大数量的模块串联到 TI-SCB 板、这样就不会使 TI-SCB 中的3.3V IC 过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Choon、您好!

    实际上、我不确定在3.3V 过载之前 TI-SCB 可以支持多少个 EVM。 话虽如此、如果您在使用9个 EVM 时遇到问题、我确实有一些建议可以提供帮助:

    • 您可以从每个 EVM 上拆下 LED D1。 这将有助于降低每个电路板的电流消耗
      • 如果您使用的是警报功能、但不需要警报 LED、那么您也可以将其删除。
    • 虽然不是很理想、但您可以切断/断开其中一个 EVM 上 J3的3.3V 引脚、并将该 EVM 放置在最靠近 TI-SCB 的位置、以便"断开"3.3V 线路与 EVM 的连接。 然后将您自己的外部电源连接到 VS 测试点。 (或任何 VS 或3.3V 节点)。  

    另请注意、如果将9个 EVM 连接在一起、您可能需要移除一些上拉电阻器、以便通信线路不会上拉过大。

    此致、

    Mitch