主题中讨论的其他器件: AWR2944、 MATHLIB
工具与软件:
您好!
我计划编写一个资源密集型程序、使用 HWA 2.0在 AWR2944EVM 上运行。 每次迭代(可能每帧)总共计算大约200,000次运算、主要是复杂的算术运算、但也有一些 FFT。
1.在 HWA 上运行每一个操作是否实用,或者是否也应该使用内核? 如果后者是正确的、那么将两者结合的最佳方法是什么?
2.如何估算 AWR2944EVM/HWA 完成这些操作所需的时间? 这个数量是否完全可行、或者是否存在由 HWA 时钟和可用存储器引起的上限?
3.我还注意到有两个 R5F 内核和一个 DSP 内核。 我看到的所有应用仅使用这三个中的两个。 第三个会发生什么情况?
4.关于此程序的说明:AWR2944EVM 是否可以从 IMU 或 GPS 等外部传感器接收数据?
谢谢!
亚伦