This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:无法运行演示程序

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379439/awr6843aopevm-cant-make-demo-program-run

器件型号:AWR6843AOPEVM

工具与软件:

雷达工具箱中的测试程序

不断产生错误.. 不会开始 不会显示照片..  /屏幕...不同的问题不同的计算机系统

IM 不是程序员  

python3 gui_main.py
/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/pyqtgraph/colors/palette.py:1:RuntimeWarning:PyQtGraph 支持 Qt 版本>= 5.15、但检测到5.12.8。
从.Qt 导入 QtGui
/home/abartlett/.local/lib/python3.8/site-packages/requests/__init__.py :89:RequestsDependencyWarn: urllib3 (2.2.1)或 chardet (3.0.4)与支持的版本不匹配!
warnings.warn ("urllib3 ({})或 chardet ({})与受支持的"
回溯(最近的呼叫最后):
文件"gui_main.py"第31行、位于中
QApplication.setAttribute(Qt.HighDpiScaleFactorRoundingPolicy.PassThrough)
AttributeError:类型对象'Qt'没有属性'HighDpiScaleFactorRoundingPolicy'

这是为了瀑布演示我不能使它工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请给我们一些时间来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 所需的各种库的 python 版本似乎不是正确的版本。 网上有很多关于如何解决此问题的资源。 您的 Qt 版本需要为5.15、但仅显示5.12.8、因此需要更新。 请查看其他在线资源、以获得解决此问题的帮助。

    或者、您可以尝试运行".exe"可视化工具、而无需安装任何这些特定库。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可执行文件不会在笔记本电脑上的 Windows 11上运行。

    电脑正在运行 ubuntu 20.04 LTS……升级到22.04 LTS 在这个时候是不实际的……但我想这是我需要做的,以获得  Qt 版本5.15所以我想我填充直到我做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到一个解决办法...如果 pyqt 现在安装正确的版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doc.qt.io/.../Doc.qt.quickstart.html