This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1827:单器件温度转换和读取

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1377324/tmp1827-single-device-temperature-conversion-and-read

器件型号:TMP1827

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户根据表9-5继续进行设计。

他们正在考虑将其与以下内容结合使用。

- VDD 电源模式下的连续转换模式,每0.125秒一次转换(平均8次连续转换)

以下顺序是否正确?

1) 1)复位
2) 2) SKIPADDR (器件选择)
3) 3)写入暂存区1 (寄存器设置)
4) 4)空闲时间1s
5) 5)重置
6) 6) SKIPADDR (器件选择)
7) 7)读取暂存区1 (温度结果读数)
8) 8)接收前8个 CRC 后复位
9) 9)每1秒重复4)到8)次。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您打算两次读数之间有1s 的空闲时间、则可以将 TMP1827配置为每秒1次转换。 否则、这些步骤是没有问题的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任三:

    感谢您的答复。

    当 AVG_SEL=1b 时、CONV_MODE_SEL[2:0]是指 Tact 还是 Tconv?

    当 CONV_MODE_SEL[2:0]=111b (每0.125秒进行一次转换)时、是否需要0.125秒 x 8数据= 1秒、并且每秒输出一次数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 AVG_SEL=1且 CONV_TIME_SEL=0时、tact=3*8=24ms

    当 AVG_SEL=1且 CONV_TIME_SEL=1时、tact=5.5*8=44ms

    在这两种情况下、tCONV 都不受影响、因为测量很长时间就在125ms (0.125s)更新速率之前完成。 未显示的空闲时间将会根据所选的 CONV_MODE_SEL 而变化。  

    谢谢!