This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:OOB 演示 PROFILE_ADVANCE_SUBFRAME

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1376759/awr1843-oob-demo-profile_advanced_subframe

器件型号:AWR1843

工具与软件:

您好!

配置文件高级子帧将在 OOB 演示项目中使用。 配置检测为正、但它们是问题出在最后一个检测到的物体点、会显示在毫米波演示可视化工具中。 解决问题的方法。

让我解释一下这种情况:"如果一个物体向传感器移动、绘图仪会显示该物体的位置。 但物体穿过传感器、绘图仪会保留对象的最后一个位置"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:  

    感谢您发送编修。 您正在使用什么可视化工具、您要尝试检测什么物体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感谢你的答复。 我同时使用离线和在线可视化工具。 我将提供以下 URL:

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer ver/3.6.0/

    人在尝试检测物体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅适用于您为实验修改的高级帧配置或 SDK 中提供的默认配置吗? 您修改过 OOB 演示了吗? 您使用的 SDK 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您进行重放、高级帧配置是默认的、 SDK 版本为3.6.0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我根据上述信息重新创建了实验、但无法观察到您的问题。  
    请尝试在另一台 PC 上运行相同的设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的重播、如果更改了高级帧配置、问题到底是什么、如何解决?

    下面我将提供 配置文件。

    e2e.ti.com/.../profile_5F00_advanced_5F00_subframe-_2D00_-20M.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法从 cfg 更改中确定可能发生这种情况的原因。 您尝试将其用于什么应用? 您是否尝试在第二台 PC 上实施并观察到相同的行为?