This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST:如何修改 DataCaptureDemo_xWR.lua 文件中不同雷达的配置参数?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379814/awr1843boost-awr1843boost-how-to-modify-the-configuration-parameters-of-different-radars-in-the-datacapturedemo_xwr-lua-file

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

我将使用 mmWave Studio 从 AWR1843收集数据、并直接运行 DataCaptureDemo_xWR.lua 文件。 但我想调整此文件中 AWR1843的配置参数(如图1所示)、但在文件中直接修改它会导致错误、因此我想询问如何修改 DataCaptureDemo_xWR.lua 文件中不同雷达的配置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。  

    如果您通过 mmWave Studio 运行脚本、您可以打开一个 Luashell 并键入"help ar1.ProfileConfig"、然后按照每个参数的含义进行操作。 此外、您还可以参阅毫米波雷达接口控制文档并搜索适用的 API 以进一步了解。

    此致、

    Aydin