请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460PSM-EVM 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460、、PGA460
工具与软件:
下午好!
我最近评估了 BOOSTXL-PGA460、并对其远距离检测物体的能力感到满意。 我决定使用 PGA460PSM-EVM 的参考设计、将其连接到电路板上的另一个微控制器、但也想添加跳线 、将其连接回 MSP430F5529LP、以便在需要时使用 GUI 评估电路板。 我希望确保这是一种实用的方法、如果是、 MSP430F5529LP 上的连接位置 要连接两个板。