This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:使用 CSS 生成.appimage

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380413/iwrl6432boost-generating-a-appimage-using-css

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

有人可以告诉我如何从 Code Composer Studio 生成.appimage 文件吗? (如果刷写需要此操作)

抱歉、如果这是重复/基本问题。 但我想确保我今天能做到这一点。

我已经构建 了一个项目并且有一个.out 文件。 有些页面告诉我、我需要一个十六进制2二进制文件吗? 但在另一个页面上,它说我需要一个.appimage 文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,一个更新。

    因此我下载了 CSS。

    我一直在尝试 从我有.out 文件的工作区以及从 CSS 安装目录运行 gmake 命令。  
    两人都说没有找到 gmake 规则。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred。

    您可以不使用 gmake、而是尝试在 CCS 中编译吗?   如果您从 SDK 或雷达工具箱导入、则它应根据每个工程中包含的 makefile_ccs_bootimage_gen 文件进行编译。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    实际上、我刚检查了我的工作区文件夹、

    对于 xwrL14xx、我有.appimage。

    对于 xwrL64xx 我不。

    在构建过程中、对于 xwrL64、我遇到 CSS 错误、但对于14xx、不是错误。

    这有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误:

    [120]makefile_ccs_bootimage_gen:64:目标"all"的配方失败
    [121]Makefile :184:目标"编译后"的配方失败
    [122]Process_BEGIN: CreateProcess (NULL, C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/tools/auth_tool/Integrity_generator.exe C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/tools/auth_tool/encsymm.txt C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/tools/auth_tool/encsalt.txt C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/tools/auth_tool/encinfo.txt motion_and_presence_detection_demo_integrity.bin app motion_and_presence_detection_demo.Debug_rprc.bin RFS C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/firmware/mmwave_dfp/rfsfirmware/xWRL6432/mmwave_rfs_patch_rprc.bin ...)失败。

    [123]gmake[3]:***[All]错误2.
    [124]gmake[2]:[post-build]错误2 (已忽略)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件实际上缺少  C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/tools/auth_tool/Integrity_generator.exe
    已将此文件重命名为.exe 以使其成为应用程序文件。 这不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred。

    该文件应在您下载 SDK 时包含。  它应包含一个文件和一个.exe。  我会尝试重新安装 SDK、看看这样是否可以解决您的问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Santosh、

    是的、它修复了它。 最后是一个防病毒问题。