This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-L-SDK:MMWAVE-L-SDK 05.04.00.01:关于 CFAR DPU 的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380720/mmwave-l-sdk-mmwave-l-sdk-05-04-00-01-question-on-cfar-dpu

器件型号:MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

您好!

我在 mmwave_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL14xx/CFARPROC_page.html 中找到了以下信息。

输入为距离多普勒检测矩阵时的 CFAR DPU

您是否需要提供有关 沿多普勒尺寸(红色矩形上方)的最大值的更多信息? 如何工作? 高于 CFAR 2D CFAR 还是1D CFAR? 我可以看到它在距离维度上没有提供 CFAR。 它在多普勒维度上使用不同的过程。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    使用的是我们其他演示中的相同 CFAR DPU。 我们在多普勒维度发现峰值后、沿距离维度(1D)应用 CFAR。 多普勒维度中的峰值主要用于计算每个距离库的旁点阈值。

    点数将取决于帧速率(因为发出大量点数可能需要时间)。 宏: MAX_NUM_POINTS_MAJOR_MOTION   MAX_NUM_POINTS_MINOR_MOTION 、可定义要查看的最大点数。

    此致、

    TIM