Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK
工具与软件:
大家好、团队成员。
我想评估传输波的特征。
您能教我如何设置以下内容吗
○如何仅从 Tx1生成传输波
○如何 仅从 TX2生成传输波
○如何在同一相位同时从 Tx1和 TX2产生传输波
○如何在相反的相位同时从 Tx1和 TX2产生传输波
现在、我正在使用 MMWAVE-L-SDK 或 mmwavestudio。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员。
我想评估传输波的特征。
您能教我如何设置以下内容吗
○如何仅从 Tx1生成传输波
○如何 仅从 TX2生成传输波
○如何在同一相位同时从 Tx1和 TX2产生传输波
○如何在相反的相位同时从 Tx1和 TX2产生传输波
现在、我正在使用 MMWAVE-L-SDK 或 mmwavestudio。
您好!
我使用 mmwave_L_SDK_05_03_00_02进行了尝试。
但我无法仅从 Tx1或 Tx2生成传输波。
之后、我使用 MMWAVE_STUDIO_04_01_00_06进行了尝试。
我可以仅从 Tx1或 Tx2生成传输波。
感谢您的意见。
请告诉我
①how μ s、可在同一相位同时从 Tx1和 TX2生成传输波
②how Ω、可在相反相位同时从 Tx1和 TX2生成传输波
谢谢!
Oyamada