This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:修改 DataCaptureDemo_xWR 错误将在 LUA 中的参数之后报告

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380475/awr1843boost-modify-datacapturedemo_xwr-errors-will-be-reported-after-the-parameters-in-lua

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

如何解决该问题?

该消息会自动清除。 LUA 文件(以帧速率为例、我将其设置为100帧)、将报告以下错误(出错后、DATA-TRAN-PRG 将继续闪烁1000次)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在调查您的问题、并将很快回复。  

    谢谢!  

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以共享 Studio 的输出日志和您正在运行的脚本?  

    您是否也在使用采集卡?  

    -e. Shareef