This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PGA900:是否有关于 PGA900的一般信息和指导?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380622/faq-pga900-is-there-general-information-and-guidance-regarding-the-pga900

器件型号:PGA900

工具与软件:

对于 PGA900、我遇到了一些问题、需要一些指导。  有哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些专门与 PGA900相关的一般主题:

    • M0相关信息
    • 带状电缆
      • PGA900默认启用了 SPI、I2C 和 OWI 接口。  UART 接口与 SPI 共享一些相同的信号、并且必须单独启用。  M0处于复位状态时、所有寄存器和 EEPROM 都可以写入。  若要在 M0运行时读取/写入寄存器(未复位)、必须写入特殊固件以使用器件数据表中指定的 COMBUF 通信。  
    • 固件开发的部分