This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PGA900:与 PGA900、PGA300、PGA302和 PGA305器件的通信相关的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305, PGA302, PGA300, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381092/faq-pga900-questions-regarding-communication-to-the-pga900-pga300-pga302-and-pga305-devices

器件型号:PGA900
主题中讨论的其他器件:PGA302PGA300、PGA305

工具与软件:

我有关于 PGA900、PGA300、PGA302和 PGA305的一般性通信问题。  主要问题如下:

  • 为什么我的通信有问题?
  • 如何使用 OWI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA300仅支持 OWI 通信。  PGA302和 PGA305具有用于通信的 OWI 和 I2C 数字接口。  PGA900具有 SPI、I2C、OWI 和 UART (与 SPI 接口共享信号、默认情况下需要激活 SPI)。

    有关上述问题的答案、请参阅以下各节:

    Denny Tang 说:
    如何使用 OWI?

    OWI (单线制接口)利用电源电压变化与 PGA 器件通信、并通过改变电流来返回消息。  PGA 器件数据表中提供了有关所需时序和所用电压的详细信息。  常见问题与未正确向 PGA 电源输入施加电压来启动 OWI 激活或未正确遵循激活时序有关。  可以使用示波器观察和验证电压和时序。

    如果 EEPROM 处于锁定状态、则必须在激活后立即发送解锁命令(0x5555)。