This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:RS232端口和 HS_DEBUG 端口

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380147/awr2243-rs232-port-and-hs_debug-ports

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好

您可以考虑询问 AWR2243吗?

此线程与以下线程相关;
e2e.ti.com/.../awr2243-debug-ports---rs232-n5-n6-and-hs_debug1-2-n14-n15-m14-m15



HS_DEBUGX_P/N 端口是否不用于用户? (仅限产品调试??)
如果客户希望使用 LVDS 接口、是否可以像 DATA0/1一样使用这些端口作为 LVDS?

 


我们得到通常使用 RS232引脚对外部闪存(QSPI?)进行编程。  
我们认为 Uniflash 工具应该使用 Uniflash 通过 COM 端口(AWR2243的 RS232)进行刷写。

另一方面、数据表 P14中有描述  
"(2)这个选项只用于预量产阶段的开发/调试。 在量产版本中、将从执行功能固件
ROM。"

这"ROM"是什么意思?  内置固件(ROM)->内部 ROM?
本问题的背景是、AWR2243内部没有任何 ROM。
QSPI 闪存仅在预量产阶段提供。
因此、我们无法正确理解 ROM 的含义、

此致、

松本浩孝