This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:外部时钟发生故障时的行为

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1375868/awr6843-behavior-when-an-external-clock-fails

器件型号:AWR6843

工具与软件:

您好!

我想知道外部时钟发生故障时的行为。

AWR6843时钟是否切换到内部时钟(10MHz)并工作?

谢谢!

浅色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 REF CLK (外部时钟)不在允许的范围内(40 - 100MHz)、CPUCLK 会在唤醒过程中切换到 RCCLK (内部10MHz +/- 10%)。

    有关时钟部分的更多详细信息、请参阅6843 TRM 的第5.2节: https://www.ti.com/lit/ug/swru520e/swru520e.pdf

    非常恭敬、

    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我还有2个问题。

    可以使用 RC CLK 调试 CCS 吗?

    2.如果 MssDiag_bootTestStatusst 的结果不是 DIAG_SUCCESS、我将以下软件更改为输出 nError_OUT。

      当外部时钟失败时、不输出 nError_out。  您能想到什么可能导致它的原因吗?

       ti\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\diagnostical_monitor_ref

       RetVal = MssDiag_BootTestStatus (NULL);
       if ( retVal !=DIAG_SUCCESS ){
         outputNerror();
       }
    谢谢!
    浅色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在考虑您的问题。  请给我们一些时间来回应。

    非常恭敬、

    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们本例中的 retVal 是什么吗? 您如何确定外部时钟发生了故障?

    可以使用 RCCLK 作为源来进行 CCS 调试。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果外部时钟发生故障、我认为 ESM Group1 (ANA_LIMP_MODE)会被引导加载程序错误。 我从板上移除了外部时钟。
    因此、在本例中、我认为 retVal 是 DIAG_EDATA。
    但是、nError_out 不是输出。

    您能想到什么可能导致它的原因吗?

    在这种情况下、我无法使用 CCS Debug (XDS110)连接电路板。
    我想知道如何在没有外部时钟的情况下进行连接。

    此致、

    浅色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将需要我们方面进行一些调查。 请允许我们花几天时间。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我是否有任何有关此问题的更新?

    此致、

    浅色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能尝试运行我们 ICD 中的一些监控 API 吗?

    MMWAVE_DFP_01_02_06_03/docs/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf  

    例如: AWR_MONITOR_DUAL_CLOCK_COMP_REPORT_ AE_SB 如果您尝试该 API、您是否能够在任何时钟对中看到故障?

    此致、

    TIM