This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:不同角度的目标的不同功率级别

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1375049/awr2243-different-power-levels-for-target-at-different-angles

器件型号:AWR2243

工具与软件:

您好!

我在级联模式中使用两个 awr2243。 我在识别特定角度的反射器时遇到一些问题。 特别是当反射者位于电路板的左侧(面向目标的视图)时、与以相同角度放置在电路板右侧的物体进行的反射相比、距离 FFT 内的峰值功率明显更高。

我检查了显示器的发送器和接收器功率、其值在规格范围内。  

此问题与电路板是否相关? 如果是、您对如何解决该问题有任何建议吗?  

谢谢你

此致、

Camilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilla、  

    您使用的是 TI 级联 EVM 板、还是这款是您的设计? 您要在何处执行测量、您正在消声 室中进行测量? 如果是、您是否旋转 EVM 并将反射器保持在固定距离? 您正在使用哪种反射器?它的 RCS 是什么?

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TI 板。 我不是在消声室进行测量、而是在一个空房间进行测量、其中我的角反射器是最强的反射器。 我将进行测量、确保板固定并改变反射器的位置。 反射器为角反射器、A=7.9cm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilla、

    感谢您的回答。

    您使用的是2块还是4块芯片级联板?

    是否正在使用 mmWave Studio 进行测量? 如果是、您能否提供软件设置的快照

    请重复相同的测量、在旋转 EVM 时将反射器保持在视轴、这将确保 反射器的距离和仰角在整个 测量范围内保持相同。

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾丁,对不起我迟到的答复。 我重复了实验、但没找到解决方案。 我在器件上启用了 TX 增益相位监视器、但我不清楚如何解释和使用结果。 我阅读了文档《雷达接口控制》、能不能再详细说明一下?
    这些是我的 mmwaveconfig.txt 文件中的参数(我保留的参数与 MMWAVE_DFP_02_02_04_00的单芯片监控示例中的参数相同)

    Tx 增益相位 MON 配置参数、如有需要、请修改。
    TxGainPhaMON_profileIndx=0;
    TxGainPhaMON_rfFreqBitMask=7;
    TxGainPhaMON_txEn=5;
    TxGainPhaMON_rxEn=15;
    TxGainPhaMON_reportMode=2;
    TxGainPhaMON_monChirpSlop=1;
    TxGainPhaMON_txGainMismatchThresh=120;
    TxGainPhaMON_txPhaseMismatchThresh=10923;
    TxGainPhaMON_txGainMismatchOffsetVal=5;
    TxGainPhaMON_txPhaseMismatchOffsetVal=1456;

    这是我的输出  

    TXGainPhaseMismatchMonitoring:3、0、0、-184、0、 -271、-147、0、-256、-103、 0、-212,58050、055815、 52062、04944946139771、0、 40,145,13649

    感谢你的帮助。
    此致、

    Camilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilla:

    请帮助我了解您是否在使用 TI 的4芯片级联板并且在测量中仅启用了2个 AWR。

    输出似乎缺少一些参数、您能在此处提供 txt 文件吗? 如果您要启用内部监视器、请将 mmWave Studio 上的配置保持为默认配置、并为本次实验启用/运行监视器。  

    您还能否分享 FFT 结果?

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用两个级联的 AWR2243单芯片板。 这些值适用于主器件1、但对于从器件而言几乎相同。

    我之前粘贴到我的回答中的输出包含我在输出中接收到的所有值。 我可以分享我启用的所有发送器监控器的结果。

    TX0电源监视:3、0、0,133,141、 136, 13541.
    TX1电源监视:3、0、0,133,139、 136, 13541.
    TX2电源监视:3、0、0,129,135、 134,13542
    TX0BallBreakMonitoring:1、0、-145,13542
    TX1BallBreakMonitoring:1、0、-178,13542
    TX2BallBreakMonitoring:1、0、-282,13543
    TXGainPhaseMismatchMonitoring:3、0、0、-184、0、 -271、-147、0、-256、-103、 0、-212,58050、055815、 52062、04944946139771、0、 40,145,13649
    Tx0PhaseShiftMonitoring:3、0、05135139852439 0、0、-150、-150、0、 0、49、50、0、0、 13650
    Tx1PhaseShiftMonitoring:3、0、05215210453134、 0、0、-166、-166、0、 0、49、48、0、0、 13650
    Tx2PhaseShifters 监视:3、0、04894892449950 0、0、-261、-261、0、 0、50、50、0、0、 13651.

     我不使用内部显示器、应该吗?

    当反射者位于电路板的右侧(从后面观看)时的距离 FFT 对于主设备(左)和从设备(右)而言看起来是这样的。 峰值预计为4.79m

    在前面或左侧时、我可以清楚地在预期位置看到峰值。

    我还有一个问题、如果我们在定制电路板上使用 AWR2243芯片、是否必须执行某种校准? 我浏览了级联雷达的校准文档、并尝试采用此处介绍的相同原理来生成校准矩阵、但应用于其他实验时似乎没有很好的结果。  天线是否需要进行一些校准、如果需要、您可以解释一下吗、或者请我参考正确的文档来遵循吗?

    谢谢你。

    此致、

    Camilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilla:

    由于您提到您在使用 TI EVM 板、因此我尚不清楚您是使用两个不同的2243 EVM、还是您使用以下适用于双芯片级联的 TI 设计制造了自己的板: TIDA-020047参考设计| 德州仪器 TI.com

    您设置的所有监控都是内部回环、它不会测量通过天线接收的外部功率。 您可以 设置 CALIBRATION_PERIODCITY、以便根据每个帧/子帧的设计至少每秒进行一次校准。 这些校准/监控应该在帧之间发生、并且您应该确保有足够的帧间时间用于已编程的监控器/校准。 您还可以参阅接口控制文档以了解更多信息。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    我使用两个不同的2243 EVM。

    我已通过 CAL_MON_UNIT_TIME 变量将校准设置为至少每秒发生一次。 每个电路板上的发送器之间是否存在相移? 如果是、是否有方法可以进行校准?

    我已经尝试使用校准矩阵校准结果、如本文档 使用级联毫米波传感器参考设计成像雷达参考设计(修订版 A)(TI.com)中所述 、但一切顺利。

     感谢你的帮助。  

    此致、

    Camilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilla:

    无法级联运行两个不同的 AWR2244EVM。 为了实现级联、主从之间需要20GHz LO 同步、数字帧时序同步和40 MHz 参考时钟同步。 请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/jp/lit/an/swra574b/swra574b.pdf?ts = 1719850200176&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Aydin