This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST 是否可用于汽车毫米波雷达以检测物体]#39;位置(例如距离和角度)?

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381518/awr1843boost-whether-awr1843boost-can-be-used-in-automotive-millimeter-wave-radar-for-detecting-objects-location-for-example-range-and-angle

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好、工程师

在 TDM MIMO 模式或 BPM MIMO 模式中、

该板是否可用于汽车毫米波雷达以检测物体的位置(例如距离和角度)?  AWR1843BOOST 在现实物体检测的 DOA 估算过程中有何表现?

我的另一个问题是:  

当我使用 AWR1843boost 在1T4R 模式和 TDM 模式下检测一个或多个物体、  一个人作为检测到的物体时、DOA 估算是什么?  

那么、对于一辆检测到物体的卡车、  DOA 估算值是什么?  

对于大型物体、这是否意味着我需要考虑仰角和方位角?

此致、

Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板是否可用于汽车毫米波雷达以检测物体的位置(例如距离和角度)?  AWR1843BOOST 在现实物体检测的 DOA 估算过程中有何表现?

    请在此处查找1843Boost 的仿真辐射图

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABH9eKgNMPGDZxPEL2iyTQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    https://www.ti.com/lit/ug/spruim4b/spruim4b.pdf

    您可以详细说明第二个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    我的第二个问题是:

    就我而言、人与卡车的 RCS 不同。 然后,两个物体(一个人,一辆卡车)作为目标。 对于 AWR1843boost、 如何进行 DOA 估算?

    此致、

    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请观看开箱即用演示、它将执行角度估算。

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_01_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx

    本文档提供了有关处理链和角度估算 DPU 的见解。  

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_01_00-LTS \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    "CFAR + AoA (点云检测矩阵):它们作为两个独立的 DPU 提供、并共同运行 CFAR-CA 算法 PEAK
    提供分组、视场滤波、多普勒补偿、最大速度增强和检测角度(方位角+仰角)估算等功能
    帧间矩阵、以生成点云"

x 出现错误。请重试或与管理员联系。