This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:ISO 7637-2:2011测试脉冲4

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552892-Q1, TPS552892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1367233/tps552892-q1-iso-7637-2-2011-test-pulse-4

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552892、TPS552872

工具与软件:

你(们)好

TPS552892-Q1是否可以通过 ISO 7637-2:2011测试脉冲4的 VIN 电压变换测试? VOUT= 42/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    感谢您的咨询。

    TPS552892-Q1也很正常。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce

    您可以帮助检查以下 TPS552892原理图和任何需要的调整吗  

    通过 ISO 7637-2测试。  

    谢谢~

    e2e.ti.com/.../5125.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    由于此器件的专家本周不在办公室、请期待我们在此处回复较晚。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    以下是我的反馈:

    1、我可以知道这里的应用是什么吗?
    2.输入电压范围是3V,12V,24V,对吧? 如果是这样、TPS552872Q 具有3.3V/1.2A 输出、在这里更适合。 TPS552872Q 的平均电感器电流限制为4A、那么您可以在此处使用4A Isat 电感器来节省成本和减小解决方案尺寸。 它与 TPS552892引脚对引脚兼容。
    3、如果不使用 CC、可以选择 TP1。
    4.对于内部稳定性的要求,建议使用4.7uH 电感器与 Isat>8A(TPS552892)或 Isat>4A(TPS552872)。
    5.建议在汽车应用中添加2.2Ω(1206)+330pF RC 缓冲器。 可以在实际应用中调整此值。
    6. C13太大。 100uF 就足够了。 或者、您在这里有一些特殊要求吗? 建议将 C13置于 R11外部。
    7.请提供更新后的输出电容器器件型号或数据表,以便推荐补偿参数。
    请遵循布局指南。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们四周没有看到您的最新消息、因此我假设问题得到了解答、问题得到了解决。

    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯