This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843固件更新 OTA

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378992/iwr6843-iwr6843-firmware-update-ota

器件型号:IWR6843

工具与软件:

您好!

我想以无线方式(OTA)更新 IWR6843雷达固件。 我 在"mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\utils\sbl"下找到了一个文档。 这表示固件更新目前正在通过 UART 进行、如果我们想要更新、则需要在其中添加部分代码。

我曾尝试在 CCS 中将 SBL 代码作为 CCS 项目打开、但收到错误提示。 请在下面找到屏幕截图、

 

此外,我无法 在 SBL 项目代码中找到此函数"SBL_TRANSFER_INIT ()"来将其替换为"CANFD_INIT ()"。 我是否需要参考任何其他 SBL 工程?

谢谢!

Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    此 SDK 中没有适用于该工程的 projectspec;必须使用 makefile 来构建、并使用单独的代码编辑器来编辑文件。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    明白了。 但正如我所说的, 我无法找到这个函数"SBL_TRANSFER_INIT ()" ,以在 SBL 项目代码中用"CANFD_INIT ()"代替它。 我是否需要参考任何其他 SBL 工程? 此步骤在 "mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\utils\sbl"文档中提到。

    谢谢!
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manoj。

    我在 sbl_initTask ()的第438行的 sbl.c 文件中找到它。  您是在寻找函数调用还是定义本身?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我同时查找函数调用和定义。 我会再检查一次。  

    谢谢!

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我已经检查过它。 这里是该函数。 我正在搜索 SBL"mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\utils\sbl"文档中给出的名称 

    现在、如果我要在 SBL 中实现 CAN、我是否需要在代码中添加 CAN 文件及其函数? 在使用 make 文件之后、我必须对其进行编译。我的理解是否正确?

    谢谢!
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    Santosh 不在办公室。 很快会有另一位工程师为您提供帮助。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    下面是 我为将 CAN SBL 从18xx 更改为68xx 帮助的一个主题。 最初的帖子说明和前三个回复应该涵盖了需要更改的所有内容、才能使其在68xx 上正常工作、但如果您遇到任何其他问题、请告诉我。 我建议从一个新项目开始、然后实施该职位中提到的更改。

    此致、

    Kristien