This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:AWR6843OPEVM 使用 DCA1000为 AWR6843 CPD 读取原始 ADC 数据(带分类示例)

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378945/awr6843aopevm-awr6843opevm-to-read-raw-adc-data-using-dca1000-for-awr6843-cpd-with-classification-example

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR6843

工具与软件:

您好!  

    我使用的是 Awr6843OPEVM、它具有与 DCA1000连接的 mmWave IC 升压板、用于捕获原始数据。 我按照文档"使用 DCA1000板和 mmWave Studio 为 XWR6843器件捕获原始数据"的说明操作、并能够捕获以下 Adc_Data_Capture_Tool_示例的原始数据:\ti\radar_toolbox_2_10_00_04\tools\TI-CA1000_CLI\prebuild_binations\xwr68xx_mmw_demo.bin。 但我想使用分类示例捕获 AWR6843 CPD 的原始数据。 我在带有分类示例的 CPD 的可用配置文件中没有看到 LVDS 流命令。 您能否帮助我了解如何使用分类示例捕获 Cabin_Sensing 的原始数据、该示例来自 C:\ti\radar_toolbox_2_10_00_04\source\ti\examples\672\AWR6843_CPD_with_Classification\prebuild_binaries\occupancy_detection _3d_68xx.bin 示例代码。 谢谢  

此致、

Madhusudhan C.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhusudhan:

    原始数据指未经滤波、未处理、直接从缓冲区转储 ADC 数据。 分类器将来自输出的跟踪数据作为输入,而要获取跟踪器数据,您必须经过大量处理才能到达,这将在下图中看到。 本质上、来自前端的原始数据在各个示例/演示中将始终相同。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom Nafisal:  

       感谢快速响应。 是的、我知道雷达的所有演示示例的原始数据都是相同的输入。 但是、我们使用 CPD 示例、因此我们认为会从相同的位置收集原始数据。 您能指导我如何实现吗? 谢谢  

    此致、

    Madhusudhan C.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madhusudhan:

    您只能通过固件+ CLI 进行原始数据采集、就像通过开箱即用演示那样。 但同样、即使 CPD 示例确实支持原始数据采集、数据也会相同、这也无关紧要。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom Nafisal:  

         我想在设置 CPD 应用并实时运行时记录原始数据。 在这段时间内、我还想捕获原始数据、我将使用.lua 脚本捕获原始数据。 因此、我在 CPD 示例运行时寻求帮助以捕获原始数据。 请指导我如何在 CPD 应用程序运行时记录原始数据。 谢谢  

    此致、

    Madhusudhan C.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhusudhan:

    CPD 无法实现、只能通过开箱即用的演示进行操作。

    此致、

    Pedrhom