This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:XDS110

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380405/awr1843-xds110

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我们设计了一个基于 AWR1843BOOST 的电路板、基本上没有组装板载 XDS110和一些其他不相关的器件、并为 XDS110添加了一个连接器。 我们将以下信号引出至 XDS110连接器。



XDSSET_TMS (N10)/ XDSET_TCK (P10)/ XDSET_TDO (N13)/ XDSET_TDI (R11)/ AR_NRST_XDS (R3)/ 3.3V/GND。

 

此外、我们还将外部 XDS110固件更新到3.0.0.29

将定制板置于 SOP 开关(101)上的刷写模式、但未使用 uniflash 进行刷写。

 

 

但相同的过程适用于实际的 AWR1843BOOST (具有相同的内部 xds110固件3.0.29)、我们还需要考虑任何其他设置吗?

非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayat:

     您的电路板设计更改是否已由 TI 审核?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    感谢您的答复。
    否、如何让 TI 审查设计?


    此致
    MO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 为其客户进行硬件审查。 您是否有可能与我分享您的原理图? 我可以重温一下、如果需要什么、可以告诉您。  

    电子邮件:shareef@ti.com

    评论会花一点时间。  

    谢谢!

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E. Shareef

    谢谢你。 我将文件放在这里、并通过电子邮件发送给您。


    此致
    MO
    e2e.ti.com/.../RCO_5F00_AWR1843.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    我们将查看硬件、但请注意、我们将在07/12之前对此做出响应