This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:6843ISK 超出最大范围干扰

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381149/awr6843isk-6843isk-beyond-max-range-clutter

器件型号:AWR6843ISK

工具与软件:

我将 6843ISK 的最大距离设置为3米、它指向2米处的人、但 人后面的任何物体都将大于3米。  这 6843由我持有(意味着它并非完全静止)、即使存在相对运动(假设没有地面杂波)、是否会忽略大于3米的任何固定物体(杂波)?  那么、只能检测2米处的人?

谢谢!

Larry

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    检测范围和精度在很大程度上取决于您的器件配置-请将.cfg 文件放入我们的感应估算器: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/中的"Advanced"选项卡 

    此外、雷达会对您的手部运动敏感-我建议将设备放置在支架或支架上、以尽量减少这些运动。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个精确的答案。  我假设、只要大于3米的距离就会被拒绝、无论运动如何都是如此。  这对我来说非常重要。  如果您不确定、请找出答案。  谢谢!  /Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我建议您查看 CLI 命令 cfarFovCfg -详细说明位于我们的 SDK 文档以及我们的用户指南 MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS/docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf 中。

    可以将此配置命令设置为忽略指定范围窗口之外的点-这是您要查找的功能吗?

    此致、

    TIM