请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 工具与软件:
您好、 专家
我的客户正在基于 AWR2243硬件触发器进行开发、他们使用 MCU 生成帧触发脉冲。
在 frameCfg 中、帧周期设置为50ms。 但是、有时 MCU 需要更多的时间来处理。
MCU 不在恒定周期内产生脉冲是否可行? 例如、按照50ms、50ms、75ms、50ms 等顺序生成帧触发?
期待您的友好回复!
谢谢
Ken