This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生命体征示例源代码请求 NDA 过程

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, IWR6843, IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378845/vital-sign-example-source-code-reuqest-nda-process

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: IWR6843IWRL6432

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我写信给您、请求帮助获取 IWR6843ISK 板生命体征示例工程的源代码。 TI-CSC 代表通过电子邮件将我重定向到 E2E 论坛、请求签署 NDA。 您可以就 NDA 过程提供指导或帮助吗?

感谢您关注此问题。

此致、

 Huan Junjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不再与客户共享 IWR6843生命体征源代码。 或者、您可以使用 IWRL6432生命体征演示

    雷达工具箱中的以下位置共享了 IWRL6432的源代码和演示

    Radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\medical\IWRL6432_IWRL6432 Vital_Signs

    以下链接提供了雷达工具箱

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__2.00.00.06&node=A__ANP1iKlbrwUKd-3-qgCA8Q__radar_toolbox__1AslXXD__2.00.00.06&placeholder=true

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的答复。 我们已经查看了 IWRL6432生命体征演示源代码。 然而、IWRL6432生命体征数据结构仅包括速率、不包括经过滤波的呼吸和心脏波形。 我们观察到可以使用 IWR6843看到这些波形。 本质上、我们希望了解如何准确生成这些波形和胸部位移。 您能不能指导我们使用用于此目的的类似代码?

    此致、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 IWR6843中、波形对应于内部计算值。 它们不指示胸部位移 或心率和呼吸频率。 这只是一个代表性波形。 您可以看到、x 轴和 y 轴没有提及的单位、因此它仅具有代表性。 从算法和代码的角度来看、IWRL6432执行与 IWR6843相同的运算

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek:

    这些滤波的相位峰值代表性波形正是我们所需要的。 我们已经在源代码中把它们弄清楚了。 谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴知道您能够从源代码中提取

    此致