请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 主题中讨论的其他器件: AWRL1432
工具与软件:
我一直在寻找一款雷达传感器进行概念验证项目。 本质上、我们关注的是确定雷达传感器是否能够有效检测玉米耳朵、尤其是当玉米耳朵被树叶阻挡时。 此外、还可使用具备一些预处理和数据可视化软件支持的雷达套件。
如果您推荐我们可以测试的传感器、我们将不胜感激。
必须包含器件型号才能发布此帖子。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
可以使用 AWRL1432或 AWRL6432等低功耗器件用于检测应用。 您可以利用 EVM (AWRL6432BOOST 评估板| TI.com)和 SDK (MMWAVE-L-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com)进行测试和可视化。