This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:[AWR1843AOP] SPI MCAL 功能错误报告。

Guru**** 2569345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381919/awr1843aop-awr1843aop-spi-mcal-functional-error-report

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

e2e.ti.com/.../SPI-MCAL-Problem-Report.docx

大家好、我是来自 PHA 的 Beomjin Kim。

我必须解决一些与 SPI 模块相关的问题。

有关于我如何配置设置的说明、以及此附件中的问题。

请阅读附件并给出答案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您是否曾尝试过首先运行给定的标准示例? 在您结束使用默认配置时是否可以正常工作?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    遗憾的是,该示例不起作用,因为 MCU_Init ()函数不能正常工作。

    当我尝试在平台中初始化 MCU 模块时、也遇到了这个问题。

    这里是示例代码停止的附件。

    此外、当我尝试把 MCAL 集成到 AUTOSAR 平台上时、也出现了问题。

    我使用 AWR1843AOP 完成这项工作、但交付的 MCAL 仅为 AWR1843 (非 AOP)

    之后我要求 TI 给我一个端口模块(因为您曾回答说两个芯片间的区别仅在于端口 模块)并对其进行了调整。

    我想知道我为什么无法初始化 MCU 模块、如果我需要更改模块、请告知我。

    此致、

    Beomjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能不能共享 Tresos 的 SPI 配置?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我在 DOCX 文件中捕获了所有信息。

    我配置的文件之间没有区别。

    此致、

    Beomjin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Beomjin:

    我指的是 tresos 生成的配置 C 和 H 文件。 这样我们就可以轻松比较和分析。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我可以提供生成的配置文件的屏幕截图吗? 这是因为我不能通过论坛或电子邮件给他们,因为我的公司的限制规则。

    此致、

    Beomjin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SPI.h (Spi_Cfg 模块生成的文件)中、此文件描述了 SPI_CFG_SCAL可 生成性仅支持级别1 (仅限 ASYNC 发送)。

    您能检查一下吗? 因为我尝试使用同步传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beomjin:

    很遗憾、由于 mcu_Init()函数不能正常运行、该示例不起作用。

    在这里,你可以检查并确认在 MCU_Init ()函数的哪个步骤,代码正在返回 E_NOT_OK 作为状态? 您可以单步进入代码内部、查看在哪一行之后它会发生故障。

    此致、

    Shruti.