This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:固件更新机制

Guru**** 2547730 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382119/iwr6843-fw-update-mechanisms

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

工具与软件:

您好!

我不熟悉德州仪器(TI)产品、正在研究 可用于 IWR6843芯片的固件更新机制。

  1.  我们能否将实时固件更新(LFU)用于此芯片?
    1. 如果是、您能否提供资源或示例来深入探讨该主题。
    2. 如果否、您能否提供替代方案。
  2. 我们是否可以在不手动干预的情况下对该芯片执行固件更新?
  3. 有没有任何解决方案可以最大程度地减少此芯片的停机时间?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有这三个问题、我们建议您查看次级引导加载程序、因为我相信它可以满足您的需求。

    它是 MMWAVE-SDK 的一部分、可在 C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/packages/ti/utils/sbl 下找到、并随附一个设计文档 PDF 及其文档/文件夹。

    如果您的第三个问题有不同的含义、请详细说明。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:  

    我已经阅读了设计文档、有以下问题:  

    1. MSS、BSS 或 DSS RAM 区域的定义是什么?
    2. 我不了解"图像加载器"部分的用途。 为什么应用程序被加载到 RAM 中而无法从闪存中运行?
      此外、代码的哪一部分通常是 MSS、BSS 或 DSS 的?
    3. 您是否有 可在 IWR6843开发套件 或等效器件上运行的固件更新所用的 SBL 示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.建议查看6843的数据表和技术参考手册。 DSS = DSP 内核代码时的 MSS = R4F 处理器代码。 BSS 有多个名称、即 BSS = BIST = RADARSS =雷达子系统。

    2. SFLASH 有备份映像、但我不确定您对第8页和第10页上显示映像加载器用途的 SBL_Design 文档有何疑问

    3. SBL_Design PDF 的第4.10节介绍了如何运行预编译示例并正确使用 SBL

    此致、

    Pedrhom