Other Parts Discussed in Thread: LMP91200, TIDA-00561
主题中讨论的其他器件: TIDA-00561
工具与软件:
您好!
我一直在研究 LMP91200的参考设计(TIDA-00561)、尤其要注意防护网和 VCM 网络。 从检查光绘文件可以看出、该参考设计已与某种三轴 SMA 连接器兼容、其中中心导体是 pH 参考电极、防护网是内部护套、而 VCM 网驱动外部护套。 不过、BOM 仅以标准 SMA 连接器(同轴)为基准、外部导体由 VCM 驱动。 是否有建议的可用于此参考设计的兼容三轴 SMA 连接器?
内置 RTD (PT100/PT1000)附带的许多 pH 探针似乎都附带了如下所示的电缆组件:

电缆通常具有内部同轴电缆、其中心连接到 pH 溶液电极、而外部连接到参考电极。 大概这些 分别使用 LMP91200上的 INP 和 VCM 进行连接。 然后、内部同轴电缆、PT1000导线和备用未连接导线全部封装在另一个外部屏蔽层中(在本例中为绿色/黄色)。
此类电缆是否支持三轴防护配置? 我的假设是、它不能。 内部同轴电缆必须连接到 INP 和 VCM、这意味着防护网只能连接到 OUT 屏蔽层(绿色/黄色)、但这是错误的位置。 防护装置应仅包含 pH 电极导体(INP)。
我是否正确地解释了这一点?
提前感谢您的任何帮助。