This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:只有移动的目标会产生重影吗?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381399/awrl1432-can-only-moving-targets-produce-ghosts

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

您好!

 在 Gtrack 代码中,有一句话:

/* Ghost Points Marking*/
        if(inst->isAssociationGhostMarking)
        {
            /* First, check whether we are moving and point is dynamic with larger range */
            if( (isUnitStatic == false) &&                                              // Only moving targets can produce ghosts
                (point[n].vector.range > inst->H_s.vector.range) &&                     // Behind the target
                isDynamicPoint )                                                        // Only dynamic points can be marked
            {

只有移动的目标才会产生重影、这里的雷达是静态的。 现在、如果雷达在移动、 那么"只有移动的目标才能产生重影"一句话是正确的、还是不正确? 它是否相对于雷达状态(静态或动态)?

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此语句与仅跟踪移动对象的 g-track 相关。

    一般而言、重影可能是由电路板设计错误造成的、也可能是静态的

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

        感谢您的答复。 正如你所说的,"这句话与仅跟踪移动物体的 G-track 有关。",它意味着 G-track 只用于跟踪移动物体,是吗? 为什么 g 跟踪代码只能用于 移动对象?  现在、如果 我们还想跟踪静态对象、应该在哪里进行修改?

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为所使用的术语可能会有一些混淆。 您 对跟踪静态对象的定义是什么。

    通常应检测静态物体、但如果物体未移动、则无需对其进行跟踪

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

       感谢您的答复。  我知道您的意思、前提条件是雷达是静态的。 但是、如果在汽车上安装了雷达、并且正在移动汽车、那么停止的汽车、护栏等一些静态物体都很重要、我们需要对其进行识别。 在这种情况下、我们可以使用 g_track 代码来跟踪静态对象吗?

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    如果传感器正在移动、静止物体会相对于传感器移动并应受到跟踪

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

      感谢您的答复。 在我的应用场景中、我们可以使用 g-track 代码而无需任何修改、对吗? 如果我们想知道哪个是静态的、哪个是动态的、 我们只需获得雷达速度、对吗?

    BR、

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G-TRACK 需要按照用户指南中的说明进行配置。

    如果对象是静态的、速度值将为您提供信息

    我现在将结束该主题帖。  

    如果您有新问题、请创建新主题。

    谢谢你

    Cesar