This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:毫米波开箱即用演示在2944 EVM 中不工作

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383841/awr2944evm-mmwave-out-of-box-demo-not-working-in-2944-evm

器件型号:AWR2944EVM

工具与软件:

你好  
我在前几天购买了 TI 毫米波2944 EVM 板、之后我努力对其进行开箱即用演示的设置。
下面是我所面临的问题
1.在新购买的2944EVM 电路板中、我们是否需要刷写开箱即用的应用程序映像、或者在制造商发货之前已将其预先刷写到该板中
2.默认情况下、电路板打开时、SOP0、SOP1和 SOP2打开、要运行开箱即用演示、SOP0、SOP1、SOP2的设置是什么。
3.当我将跳线连接到 SOP0并使 SOP1和 SOP2保持开路时、mmwave_visualizer 会检测到我的电路板、但配置设置为空白、因此没有显示输出图。
4.如何将主板切换为不同的模式
4.从这里、我可以获取 2944EVM 的不同 SOP 模式跳线设置

请协助解决这一问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用 EVM 之前、请下载最新的 SDK 并在 EVM 上刷写最新的演示二进制文件

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar
    根据您的回复、我已检查并发现最新的 SDK 为4.6.0;然而、根据其界面中的下拉菜单、demo_visualizer 仅支持最多4.4个。 此外、如何刷写 SDK 安装文件夹中的演示二进制文件、是否有任何文档介绍有关二进制文件及其用途的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过选择"View all versions"(查看所有版本)下载 SDK 版本04.04.00.01

    下载后、请阅读用户指南、其中介绍了如何通过刷写或使用 CCS 来运行演示

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

    谢谢你

    Cesar