This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:无需 DCA 即可从检测范围传输 IQ 数据

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383917/awr1843-transferring-iq-data-from-detected-range-without-dca

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具与软件:

我一直在通过毫米波使用 awr1843和 dca1000evm 来收集 LVDS 数据。 然后我将处理 MATLAB。  

我想实时整合原型和流数据的大小。 我开发的应用是振动传感。 我使用的帧速率非常高(每秒2000帧)、并且每帧只使用一个线性调频脉冲(我不进行传统的多普勒处理)。 通过查看检测到的距离库的 IQ 样本跨帧的相位振荡来捕获振动信号。  

我想 在没有 dca1000evm 的情况下使用 awr1843。 我想将通道与视轴相加、执行距离 FFT、检测距离库、检测目标、然后将检测到的距离库的 IQ 点传输到 PC 以进行进一步处理。 这需要每秒传输2000个 IQ 点。 我的问题是这个帧速率是否可行、是否可以流式传输实际的 IQ 值? 如果是、您还可以告诉我最类似于此应用程序的示例吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabella:

    如果您希望仅流式传输2000点(16位复数样本)、则需要大约8KBps (2000 * 2 * 2)的吞吐量。 这甚至可以通过 UART 实现。

    此致、

    Kaushik