This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:nReset 低电平周期的最短时间[#39]

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365905/awrl6432-what-s-the-min-time-for-nreset-low-period

器件型号:AWRL6432

您好!

我在 AWRL6432数据表中找不到 nRESET 的最短低电平有效时间。 您可以帮助吗?

客户设计了一个外部 WDT 器件以 通过 nRESET 复位 AWRL6432、并且需要知道 nRESET 的最短低电平时间。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    NRESET 是低电平有效的异步上电复位信号、必须置位至少20us 才能复位器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Voona,

    我在下面的 AWRL1642数据表中发现。 为什么显示3ms?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如前所述、我将在内部与团队核实这一点 、并会同样与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您指的1642的电源序列 来自旧的数据表版本。 新版本未提及此延迟。 我正在连接新版本的电源顺序。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nReset 是低电平有效异步上电复位信号、必须置位至少20us 才能重置器件。

    我认为 20us 用于上电序列期间的 nreset 信号。

    在器件上电后、nRESET 信号处于低电平的最短时间是多少? 您可以帮助重新检查吗?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您的耐心。

    如前文所述、 nRESET 信号低电平有效置位 nRESET 的最短时间为20us。  

    谢谢。