This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:如何在脚踢开启项目中重新训练模型

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1384901/awrl6432boost-how-to-retrain-model-in-the-kick-to-open-project

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432、AWRL1432

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在测试 ti\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\kick_to_Open 项目、我们发现有些"不启动"操作也会被识别为启动。

我们正在考虑对模型进行重新训练。  

您能 为我们提供培训程序吗?

我们使用 AWRL6432 EVM 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请与 TI 现场工程师联系。 再培训工具不是公开提供的。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请注意、出于法规原因、77GHz 带宽通常使用 Kick to Open。 我们的培训工具适用于 AWRL1432器件。

    此致、

    TIM