This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:天线#39;图案

Guru**** 1958595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381670/awr1843boost-antennas-patterns

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好、工程师。

TI 是否支持天线图形的仿真设计文件? 我要针对波束形成和其他辐射方向图模拟 ULA 天线。

此致、

Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是唯一可用的天线测量。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您能告诉我如何模拟 ULA 天线吗? HFFS、CST 或 Feko?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 HFSS 或类似软件来仿真辐射方向图的贴片天线、 您需要将板级配置文件导入到 HFSS 或 CST 中并运行仿真。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我很抱歉打扰您了、您能告诉我如何获取 TI 支持的板级配置文件吗?

    您需要将板级配置文件导入 HFSS 或 CST 并运行仿真

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把这张票转交给我的一位同事、以帮助您满足您的请求。

    此致、

    萨米语

x 出现错误。请重试或与管理员联系。