This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432何时支持自行车雷达?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383747/iwrl6432-when-will-the-bike-radar-support-on-iwrl6432

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWRL1432

工具与软件:

您好!

在最新版本的 Radar Toolbox 2.10.00.04中、自行车雷达演示仅支持 IWRL1432、该版本中也提到了这一点  

"*可以支持 IWRL6432上的自行车雷达、但不包括在此工具箱中。 它将在下一个工具箱版本中提供。" 在 TI 网页中:

dev.ti.com/.../node

您能告诉我下一个 Radar Toolbox 版本何时发布吗? 或者是否会提前获取 IWRL6432上的自行车雷达演示支持补丁? 谢谢!

此致

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请给我们几天的时间来忏悔

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony。

    自行车雷达将在下一个工具箱版本中提供 IWRL6432器件的支持、该工具箱版本将在几周内推出。

    此致、

    Santosh