This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1001:OSC 状态。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383252/ldc1001-osc-status

器件型号:LDC1001

工具与软件:

嗨、团队:

OSC 状态变为1。
此状态为1的原因可能是什么?
如果将 IC 交换到另一个器件、则 OSC 状态为0。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-san:

    感谢您在 传感器论坛中发帖。  

    今天是在美国的假期、我们的团队已离开办公室。 我们将尽最大努力在7月5日结束前提供回复。  

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-san:

    根据 LDC1001数据表、OSC 状态值为1表示传感器振荡超时。 这可能是由于传感器的 Rp 低于 Rp_min 或将最小传感器频率设置得过高引起的。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    感谢您的答复。

    当我更换 IC 时、问题恢复了。
    换句话说、我认为 IC 已损坏、但我想知道哪些电路会中断、该位会变为1。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-san:

    您能否共享器件的寄存器转储以显示配置设置? 此外、您能否提供 INA/INB 引脚的示波器捕获?

    此致、

    Jesse