This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:请帮助检查原理图是否有任何问题

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1388152/hdc3020-please-help-to-check-if-there-are-any-issues-with-the-schematic-diagram

器件型号:HDC3020

工具与软件:

请帮助检查原理图是否有任何问题。 如有任何问题、请提供详细说明和修改建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    您无需使用10k Ω 电阻器将 ADDR 和 ADDR1引脚连接到 VDD 或 GND、0 Ω 跳线电阻器会更好。 SDA 和 SCL 是否在其他位置有上拉电阻器? SDA 至少需要一个上拉电阻器。

    此致

    - Alex Thompson