This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在 SRR 实验室中、需要移动物体检测。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1387361/awr1843boost-in-srr-lab-moving-object-detection-is-required

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

  我将      对 该 项目使用 SRR 实验; 物体 检测 效果 很好。  

该 实验 实际上 会检测  移动的   物体和静态物体。  在 我们的 场景中、 只     需要移动物体。                 本 实验中仅使用与 OOB 演示配置群集删除类似的解决方案 来 识别 移动的 物体。   您能否  提供  答案?  

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您要做什么以及需要哪些帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个重复的帖子。 我将关闭该主题帖、请使用原文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     原始帖子无响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心、原始帖子将由分配给它的工程师进行解答