This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:如何关闭 RDIF 接口

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383288/awrl1432-how-to-close-rdif-interface

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

嗨、团队:

我想检查如何关闭 RDIF 接口? 我是否可以通过将 adcLoging 设置为‘0来关闭 RDIF 接口的时钟系统以提高 EMI 性能?

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我们的一位工程师将对此进行调查、并在一两天内为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedeep、您好!

    是否有任何更新?

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您可以尝试地址2、这将关闭 RDIF 接口

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedeep、您好!

    在我们的代码中、设置2表示 SPI、设置0接近于此 rdif。 您能帮助确认吗?

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    设置2将启用通过 SPI 进行原始数据采集、此时 RDIF 将关闭。 我将确认 adclogging 0是否会关闭 RDIF。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    默认情况下、RDIF 时钟(源自 APLL 时钟的 MDLL 时钟)被禁用、因此将 adcLogging 设置为0或2应该会使 RDIF 保持禁用。 如果 adcLogging 设置为1、则时钟被启用。  

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kristien、

    感谢您的答复。

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Shawn!